共創パートナー募集中の開発テーマ

藻場のCO2量を見える化し、
ブルーカーボン評価を革新する

水中CO2
測定・評価サービス

水中CO2濃度測定機写真
Scroll Down

こんな方におすすめ

  • 藻場の再生ならびにブルーカーボンクレジットの創出に関心のある企業や団体、自治体の方など
  • 沿岸地域でのビジネス展開を視野に入れている企業、団体、自治体の方など
  • 海洋環境の見える化を通じて新たなビジネスモデルを模索されている企業、団体の方など

大きな可能性と課題がある
「ブルーカーボン」

ブルーカーボンが秘める脱炭素への大きな可能性

海の生態系に吸収され、長期間海洋に貯留される炭素のことを「ブルーカーボン」と呼びます。特に、アマモやコンブ、ワカメなどの海草や海藻からなる藻場は、陸上の森林に匹敵するほど高いCO2吸収力と炭素固定能力を持ち、ブルーカーボンの重要な貯留場所となっています。ポテンシャルの高さから脱炭素対策としても重要視されている藻場ですが、現在は減少の一途をたどっており、保全と再生が急務となっている状況です。

課題は藻場の評価の「精度」と「労力」

ブルーカーボンによる脱炭素対策には大きな可能性があり、日本でも「Jブルークレジット®」という制度で取引がスタートしています。そのJブルークレジット®は現在、「藻場の面積」、「藻場の被度(密度)」、「吸収係数」の掛け算を基本として、次のような方法で藻場を評価しています。

フリックしてご覧ください
現在主流の藻場の評価方法のイメージ図
現在主流の藻場の評価方法

藻場の面積や被度(密度)を、ドローンや水中ダイバーの目視観測によって測定します。さらに対象藻場の植生分布を正確に把握した上で、文献値によるそれぞれのCO2吸収能力を組み合わせて吸収量を推計します。現在の評価方法は、広い藻場を人力で調査する「労力」や文献値活用による「精度」に課題感があり、高度な専門知識も要求されます。
国際的なカーボンクレジット取引を実現するためにはより簡易的で客観的、定量的な評価手法が必要です。そこでムラタでは、手軽かつ高精度の「水中CO2濃度の測定サービス」実現に向けてプロジェクトを立ち上げました。発足から約4年、そのサービス普及のカギとなる「水中CO2濃度測定機」の実証にこぎつけました。

目指すのは藻場のCO2吸収量を直接測定・評価するサービス

水中CO2濃度測定機写真

スタンドアロン・メンテナンスフリーの
「水中CO2濃度測定機」

定量的な評価のためには、海中でのCO2濃度の連続的な測定が欠かせません。そのため長時間放置できる測定機が必要ですが、通常の測定機は長時間の使用に伴って測定値が緩やかに変動する「ドリフト」という現象が発生します。これは時間経過による部品の劣化などに起因するもので、ゼロにすることはできません。このため、定期的に手動で校正(キャリブレーション)する必要があります。
しかし、ムラタが自社製CO2ガスセンサをベースに開発した「水中CO2濃度測定機」は「1光源1光路1素子の構造」と、4.3μm帯(測定光)と3.9μm帯(参照光)の「2波長」を使用することにより、自動校正を実現。長期安定性と高い測定精度を両立し、メンテナンスフリーでの連続運用を可能にしました。

フリックしてご覧ください
波長方式による水中CO2濃度測定機の比較図
自動校正・補正が可能な
ムラタのCO2ガスセンサ

また、測定機は水中測定を前提とした防水性能を備えていますので、海面だけでなく、測定機全体を水中に沈めた状態でも連続測定が可能です。

水中CO2濃度の変動の見える化に成功

水中のCO2濃度を測定するためには、水中CO2濃度と測定機内のCO2濃度を同じにする必要があります。この濃度平衡をスピーディーに実現するため、「水中CO2濃度測定機」は、ガス平衡器に表面積の大きいガス透過膜を使用しています。これにより測定機内へのガス取り込み効率が向上し、海中CO2濃度をレスポンスよく測定できるようになりました。
また、可搬性に優れたコンパクト設計のため、プローブ部だけでなく装置全体を海中に沈めることができます。これにより連続的・直接的にCO2濃度を測定でき、従来は測定が難しかった水中CO2濃度の連続的な変化がわかるようになりました。

フリックしてご覧ください
海中CO2濃度の変化「長崎県五島市玉之浦湾」での実証データ
海中CO2濃度の変化
「長崎県五島市玉之浦湾」での実証データ
(2025年3月実施)
水中CO2濃度測定機に関する論文を発表しました
2025年11月17日に静岡大学、港湾空港技術研究所、当社の共著論文「A compact pCO2 measurement system using a gas permeable membrane for underway and moored observations in coastal waters」が国際的な環境モニタリングの学術誌「Environmental Monitoring and Assessment」に掲載されました。
この論文では東京湾での航走連続観測による他社センサとの比較試験、北海道コムケ湖での係留観測実施時の採水分析との比較試験の結果を通じて、当社が開発した水中CO2濃度測定機の測定精度が遜色なく、かつ小型で持ち運びやすく、低消費電力であることが利点であるということを報告しております。ぜひ以下からご覧ください。

評価サービスを提供し市場創造に挑む

ムラタが目指すのは、「水中CO2濃度測定機」の開発や販売に留まるものではなく、包括的な評価サービスを提供することです。ブルーカーボン創出活動が抱える課題を根本から解決し、従来は困難だった藻場のCO2吸収量の定量評価を実現。そして、持続可能なブルーカーボン創出活動の基盤を築きたい、市場を創造したいと考えています。

海洋環境の保全と持続可能な
海洋ビジネスの創造に
貢献できる未来へ

水中に設置したCO2濃度測定機
テストをするスタッフ

フィールドテストの様子

全国規模で展開するフィールドテスト

本プロジェクトの立ち上げから4年が経過しました。現在は北海道から沖縄まで日本全国でフィールドテストを実施しています。また、各地の漁協様などとの協働を通じ、ネットワークも徐々に広がっています。さらに、今も測定時間の延長や精度向上など測定機の改良に取り組んでいます。
ムラタでは、この測定機をより多くの方に活用いただき、海洋環境保全とブルーカーボン市場の拡大の両立を実現したいと考えています。

共創で実現する新たな海洋ビジネスモデル

ムラタが提供するのは手軽かつ高精度な測定を長期安定運用できるCO2計測技術と、分析の技術です。これにより「精度と労力はトレードオフ」という現状を打開し、さらにはブルーカーボンの評価方法の確立、そして評価サービスの提供を、多くの関係者の皆さまと共に目指そうと考えています。
ムラタの目標は、藻場の再生事業者も含めた幅広いパートナーの皆さまと連携し、ビジネスとしての仕組みづくりの一翼を担うことです。藻場の維持・再生、ひいては次世代にできるだけよい海洋環境を残していくことが、私たちの1番の願いです。
単なる技術提供にとどまらず、持続可能な海洋ビジネスとブルーカーボン市場の健全な発展の実現に向けて、パートナーの皆さまと共に新たな価値を創造していきたいと考えています。

よくあるご質問

本測定機はND-IR(非分散赤外線)方式を採用しています。1光源1光路1素子構造をベースに、測定用4.3µm帯と参照用3.9µm帯の2波長を使用することで、自動校正を実現し、高精度かつ長期安定なCO2濃度測定が可能です。

水中での測定を想定して設計されており、装置全体を水中に沈めた状態で運用可能です。実証試験では、プロトタイプを用いて水深1mの環境下で48時間以上の防水性能を確認しています。

可搬性の高いコンパクト設計により、海面、水中、沿岸域、湾内、河川、湖など様々な水環境で利用できます。

プロトタイプにてバッテリー駆動で100時間以上の連続測定を確認しています。ただし、測定環境の汚れや運用方法等により連続測定可能な期間は変動します。

水中CO2濃度を実測・連続観測することで、時間や日周、季節変化などを評価に反映させることができるのが大きな違いです。これにより評価の信頼性向上が期待できます。また、測定したデータは水中環境変化の原因分析や将来予測等の分析にも活用することが可能です。

「水中CO2測定・評価サービス」に関するご相談

藻場のCO2量を常時モニタリングしブルーカーボンクレジット評価を革新する
「水中CO2測定・評価サービス」にご興味をお持ちの方や技術の詳細を知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

※当商材は開発品であるため、仕様は事前の告知なく変更される場合があります。

開発者の声

開発者たちの写真

村田製作所
技術・事業開発本部技術企画・新規事業推進統括部

西原 義之(にしはら よしゆき)
天白 正子(てんぱく まさこ)
海の中は「見える化」の最後のフロンティアと呼ばれ、陸上に比べてまだ情報が少ない領域です。水中生態系が陸上と同等、あるいはそれ以上に炭素固定に貢献していることがわかってきたのも、じつはごく最近のことです。ムラタは、「水中CO2濃度測定機」をきっかけに、海の「見える化」と持続可能な利用に貢献したいと考えています。CO2濃度測定、藻場の再生に関わる方でご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。新たな未来を切り拓くパートナーとの出会いを心よりお待ちしています。
また、水中のCO2濃度は、魚や貝といった生物にも深く関わっています。ブルーカーボンだけでなく、より広い分野で皆さまのお役に立てる可能性があります。海だけでなく、川や湖など、あらゆる水環境で「こんな情報が欲しい!」というご要望があればご相談ください。

お問い合わせ

藻場のCO2量を常時モニタリングしブルーカーボンクレジット評価を革新する「水中CO2測定・評価サービス」にご興味をお持ちの方や技術の詳細を知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
※当商材は開発品であるため、仕様は事前の告知なく変更される場合があります。