共創パートナー募集中の開発テーマ
こんな方におすすめ
- 電池の特性解析データを活かして、新たなソリューション・アプリを開発したいとお考えの企業様
- 電池の特性解析データを活かして、新たな価値を共創したいとお考えの企業様
「リチウムイオン二次電池の
特性解析Webサービス」について
「リチウムイオン二次電池の特性解析Webサービス」は、電池の充電データを解析することで、リチウムイオン二次電池の電池特性や劣化、抵抗上昇の要因についての解析結果を非破壊で得ることができるWebサービスです。この技術を使うことで、リチウムイオン二次電池の現状の状態を短時間で正確に把握することが可能となります。
「リチウムイオン二次電池の
特性解析Webサービス」の特長
信頼性が高い製品の開発に貢献します。
ムラタは、充電しながら電池の電圧の変化を測定・解析することで、正極材料、負極材料を切り分けて診断することができます。
これにより電池の正極材料・負極材料の状態から「安全なもの」「不安全なもの」として判断することができ、電池の安全性を把握することが可能です。これが信頼性の高い製品の開発につながります。
低コストで導入が可能です。
ムラタが管理するサーバーへ電池の充電データを送信いただくだけで解析が可能です。
大がかりな測定機器などの専用設備や、追加のIC・回路を導入する必要がなく、低コストで導入・測定・分析を行うことが可能です。
また、解析は電池の充電完了後数秒で完了するため、評価に要する工数や時間も抑えられます。
電池の専門知識は不要です。
ムラタが提供するクラウドサービスでは、可視化された診断データの閲覧、解析シミュレーションをご覧いただけます。またご希望に応じてムラタのスタッフより、解析結果の解説や、解析データから考えられる劣化要因といった情報を提供しますので、電池の専門知識のない方でもご活用いただけます。
「リチウムイオン二次電池の
特性解析Webサービス」の活用領域
電池の評価
電池の評価方法がわからない方や、低コストでリチウムイオン二次電池の評価をしたい方などに向けて、金銭的・時間的・知識的に負担が少ない電池解析ソリューションを提供することで、新しい製品の開発にお役立ていただけます。
電欠の防止
EVや電動二輪車においては、電池の劣化によって「走行可能距離」の表示が正確でなくなってきます。これにより想定外の電欠が発生することも考えられます。本Webサービスを活用することで、電池の状態を正確に把握できるため、この課題を解決に導くことが可能になると考えています。
中古EVの適正な買い取り価格・販売価格の設定
EVの中古価格は、走行距離よりも電池の劣化状態に左右されます。つまり、中古のEVや電動二輪車の電池劣化状態が把握できれば、適正な買い取り価格査定や販売価格の提示が可能です。適正な価格を示すことで、EVの信頼性につなげていきたいと考えています。
よくあるご質問
電池の充電と同時にデータを取得し、充電完了後数秒で解析が完了します。
電池の専門知識は不要です。導入方法や、解析結果の活用方法に関しては、ぜひご相談ください。
劣化が「安全な劣化」か「不安全な劣化」かを判断できるため、火災リスク低減や再利用可能性の評価、安全対策の立案に役立ちます。
市場に存在するほとんどの種類のリチウムイオン二次電池を解析可能です。EV用電池、電動二輪車用電池、蓄電システム用電池など幅広い用途でご活用いただけます。
特別な設備は必要ありません。既存の電池やハードウェア、データベースやシステムをご活用いただけると考えます。導入方法に関しては、ぜひご相談ください。
「リチウムイオン二次電池の特性解析Webサービス」に
関するご相談
これからのクリーンエネルギー活用・社会課題解決に向けた当社との共創に、
ご興味・ご関心のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※当商材は開発品であるため、仕様は事前の告知なく変更される場合があります。
開発者の声
村田製作所
-
技術・事業開発本部 新規事業推進2部
柳原 明日輝(やなぎはら あすき) - 電池の管理や取り扱いには注意が必要で、高度な知識や経験が求められます。当社の提供する電池の解析技術を使えば、正確に、簡単に、電池の状態を正しく把握することができ、安心して取り扱うことができるでしょう。電池は長く安全に使われるべきだと考えています。ムラタの技術を通じて、よりよい社会をつくるお手伝いができれば幸いです。
お知らせ
-
技術記事「リチウムイオン電池(LiB)のリユース・リパーパス・リサイクルと電池特性解析・劣化診断の必要性」を掲載しました。
-
技術記事「未来の車社会に対応した部品・ソリューションを提供 村田製作所、人とくるまのテクノロジー展 2025で」を掲載しました。
-
共創パートナー募集中の開発テーマ「リチウムイオン二次電池の特性解析Webサービス」を掲載しました。
合わせて読みたい
お問い合わせ
これからのクリーンエネルギー活用・社会課題解決に向けた当社との共創に、ご興味・ご関心のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※当商材は開発品であるため、仕様は事前の告知なく変更される場合があります。