受賞団体紹介 国立がん研究センター 東病院
立命館大学

受賞団体紹介

2025年度最優秀賞

国立がん研究センター東病院・立命館大学では、微弱な電気刺激によって感覚の感度を高める「確率共振電気刺激」を味覚へ応用し、味覚が低下したがん患者さんの「食べる喜び」を支えることを目指して共同研究に取り組んでいます。
立命館大学で進めていた味覚への応用研究と、国立がん研究センター東病院が抱えていた、がんの進行や治療に伴う味覚低下への課題意識がつながったことをきっかけに共同研究がスタート。現在は、それぞれの研究・医療現場での知見を持ち寄りながら、味覚向上につながる技術の実用化を目指しています。

応募アイデア紹介

味覚低下を改善し食の楽しみを回復する確率共振電気刺激による味覚向上ウェアラブルデバイス

味覚向上ウェアラブルデバイス使用イメージ

国立がん研究センター東病院・立命館大学が目指しているのは、味覚が低下しているがん患者さんに対し、確率共振電気刺激を用いて味覚を向上させ、「おいしい」と食べる喜びを感じてもらうことです。

現在、味覚感度そのものを一時的に高め、味を感じやすくすることを目的とした手法については、十分に確立されていません。
そこで着目したのが、確率共振電気刺激です。これは、人が感じないほどの弱い電気刺激を神経に加えることで、感覚を捉えやすくする技術です。この技術は、味覚だけでなく、他の知覚への応用も可能とされています。

従来、確率共振電気刺激の効果を得るためには、対象となる感覚の受容器の近くに刺激を与えることが一般的でした。そのため、味覚の向上を目指す場合には、味覚の受容器がある舌の近くに電極を配置し、刺激を与える必要があります。しかし、日常生活の中で継続的に使用することを考えると、舌への直接的な刺激は装着性や使いやすさの面で現実的ではありません。

こうした課題に対するヒントとなったのが、立命館大学で進められてきた確率共振電気刺激に関する研究です。手首にある正中神経への確率共振電気刺激によって体性感覚の感度が向上し、バランス感覚を改善できることを確認しており、受容器から離れた位置でも効果が得られる可能性が示されました。そこから、味覚の受容器である舌から離れた位置に刺激を与えることで、味覚についても感度を向上できるのではないかという着想につながっています。

味覚が低下した患者さんが、もう少し味を感じられるようになることで、「おいしい」「もう一口食べてみよう」と感じられる時間を増やす。
そんな「食べる喜び」を支えることを目指したアイデアです。

フリックしてご覧ください
確率共振電気刺激による味覚向上ウェアラブルデバイス概略図

応募したきっかけ

研究成果を社会へ届けるため、製品化・事業化につながる企業との連携を求めて

国立がん研究センター東病院・立命館大学では、味覚向上に向けた研究を進める一方で、その取り組みを社会実装していくためには、アカデミアとともに製品化・事業化に取り組む企業との連携が不可欠だと考えていました。
しかし、具体的にどのような方法で社会実装を進めればよいのか、その方策はまだ明確になっていませんでした。
そうした中、立命館大学が教育プログラム開発などで連携していた村田製作所から、KUMIHIMO Tech Camp with Murata(以下KUMIHIMO)を紹介されたことをきっかけに本プロジェクトを知りました。
説明会に参加したところ、自分たちが抱えていた社会実装に向けた課題とKUMIHIMOの取り組みが合致すると感じ、応募に至りました。

応募から受賞までを振り返って

社会実装・事業化に向けて、必要なことが少しずつ明確に

KUMIHIMOの選考プロセスを通じて、研究成果を社会実装・事業化するために必要なことを改めて整理する機会が得られました。
応募資料や最終選考に向けたプレゼンテーションを作成する中で、社会実装・事業化に向けて何が必要なのかを考えることで、これまで明確ではなかった要素が少しずつ整理されてきたと捉えています。
また、今回のデバイスは、がん患者さんの味覚低下以外にも、対象者を広げられる可能性があると考えています。
国立がん研究センター東病院・立命館大学では、日本のものづくりの技術力への期待に加え、今回のデバイスについても世界市場での展開につながる可能性があると考えています。
村田製作所との共創を通じて、プロジェクトをさらに前へ進めていくことにも期待を寄せています。

KUMIHIMOにおける共創への期待

研究開発の成果を、実用化・量産化できるレベルへ

今後、国立がん研究センター東病院・立命館大学が村田製作所に期待しているのが、研究開発段階の技術を、実用化・量産化できるレベルへ引き上げるための技術・ものづくりの知見です。
KUMIHIMOの説明会で紹介された、「村田製作所は市販可能で量産レベルにまで到達したものを初めて『できた』と言っている」という考え方が、特に印象に残りました。
研究開発では、試作品が完成し、一定の性能を確認できた時点で「作ることができた」と考えてしまいがちです。
しかし、実際に社会へ届けるためには、性能だけではなく、再現性・耐久性・安全性・製造コスト・量産性・品質管理・ユーザビリティなど、さまざまな観点から製品を磨き上げていく必要があると認識しています。
国立がん研究センター東病院・立命館大学では、村田製作所がこれまで数多くの製品を実用化・事業化し、世の中に送り出してきた技術開発やビジネスの経験をもとに、研究開発を実用化・量産化のレベルへ引き上げるために必要な改良や課題について、具体的な指摘や支援を受けることを期待しています。

活動紹介

2027年1月上旬
2026年度事業アイデア募集スタート!